• 優化研發流程
    拓展無限可能

    嵌入式系統專家 助你加速產品開發       

    現在購買
  • Slide 2

    為設計的未來注入活力

    無論是服務創客還是《財富》百強企業,安富利都能提供全面的交鑰匙設計能力,
    説明每一位創新者的構思實現到從原型設計到批量生產。

    了解更多
  • Slide 3

    為您的供應鏈助力

    安富利為德州儀器的客戶提供全供應鏈支援。我們具備全球化實力、
    極具靈活性、經驗豐富且值得信賴,能完美配合您的定制解決方案。

    了解詳情
  • Slide 4

    為您的解決方案提供保護、供電與連接

    精心為電子電路供電而設計的產品
    在設計過程中的任何階段都可以幫助您進行創新。

    了解更多
  • 您有潜力。
    我們將助您一臂之力!

    安富利和泰科電子(TE Connectivity) 幫助您將創意推向市場

    了解更多

MicroZed development board

_主打 產品

NXP i.MX-6ULZ

i.MX 6ULZ處理器採用 Arm® Cortex®-A7 內核,是一種高性能的超低成本、超高效率消費級Linux® 處理器,它採用先進的ARM® Cortex®-A7單一內核,工作頻率為 900 MHz。i.MX 6ULZ 應用處理器包括完整的音訊套件:ESAI、I²Sx3、S/PDIF以及集成的電源管理模組,可以降低外部電源的複雜性並簡化供電時序。



瞭解更多

Kickstarter Create with Confidence

Display portlet menu

Sigfox - 低成本、低功耗物聯網連接

Sigfox 優勢眾多,是當今物聯網和 M2M 應用中部署最廣泛的 LPWAN(低功耗廣域網路) 技術之一。它特別適用於需要遠距離(超過 20 公里)進行高效資料傳輸的場合。

Sigfox適合需要低頻率少量資料傳輸的應用。Sigfox科技的關鍵優勢之一是由於器件功耗超低,因而電池壽命極長(根據使用的不同可高達10年)。在亞太地區,Sigfox全球網絡由Thinxtra和Unabiz這樣的Sigfox運營商部署和運作。

安富利在物聯網生態系統中充當所有相關方的關鍵紐帶,加快了行銷和開發流程。我們能夠在 Sigfox 中向相關各方提供完整的端到端解決方案。為了連接集成生態系統內的所有各方,我們發揮了重要作用。這種做法可以分享重要資料和知識,促進您的物聯網部署。

 

 

瞭解更多
Avnet Careers

_Careers 100 open jobs in 16 countries